202601-汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹
202601-汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹

汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

一台汽車在雨中行駛,攝影鏡頭被雨水模糊,雷射雷達因大雨影響失準,而毫米波雷達 系統依然清晰地勾勒出前方道路的關鍵目標輪廓——這正是汽車智慧化時代高級駕駛輔助系統(ADAS)進化的核心方向。感測器技術、人工智慧演算法和節能微處理器的進步使ADAS成為現代汽車的標準配備,然而大多數ADAS系統主要是前向感知,視野僅90至120度;即便使用多攝影鏡頭實現360度視圖,在空間精度和物體檢測方面仍存在準確性問題。
 

雷達技術:全天候汽車之眼

在ADAS的多種傳感技術中,雷達是少數能在絕大多數環境條件下穩定運行的感測器技術之一,無論是白天、夜晚,還是雨、霧、雪等惡劣天氣。

與其他感測器相比,雷達性能不易受環境因素干擾,因而成為ADAS應用的核心功能。憑藉其成本優勢,雷達技術為汽車製造商提供了降低系統成本的機會。

但要成為ADAS中主要的感測器技術,雷達需要更精確的目標識別和更高的空間精度。設計更大孔徑的雷達雖能提高檢測精度,卻需要更多物理空間,特別是對於前置雷達,往往會影響車輛的外觀設計。
 

分散式孔徑雷達:突破物理限制的創新

分散式孔徑雷達(DAR)作為一種創新解決方案,正受到越來越多關注。這種方案透過放置兩個或多個物理上分離的、面向前方的中程雷達感測器,突破了傳統雷達的物理限制。通過協同多個感測器並結合感測器融合技術,DAR可以創建一個大虛擬孔徑,方位解析度達到0.5度或更小,顯著提升空間解析度。

這種方法有助於檢測鄰近的單個物體,實現更精確的車輛定位和物體識別。研究顯示,使用三個感測器可以進一步提高性能。與傳統雷達相比,DAR在保持高性能的同時,避免了笨重的硬體設計,解決了車輛集成面臨的挑戰。
 

4D成像雷達:傳感技術的未來

全面實現導航駕駛輔助(NOA)需要三種主要傳感技術——攝影鏡頭、毫米波雷達和雷射雷達。每種技術都有其優勢和局限性,彼此相互補充。

雖然雷射雷達的高解析度無可爭議,但隨著4D成像毫米波雷達技術的不斷發展,它在許多應用場景中正迅速成為雷射雷達的可行替代品。

4D成像毫米波雷達具備距離、速度、方位角和仰角四個維度的探測能力,實現真正的三維空間感知。許多汽車製造商正在用成本較低的4D成像毫米波雷達取代或計畫取代雷射雷達。

蓋世汽車研究院預測2030年乘用車L2級及以上功能標配市場滲透率有望超90% ,這預示著4D成像毫米波雷達在汽車行業的光明前景。。
 

安富利4D雷達方案:重塑4D雷達性能邊界

安富利提供的S32R41+2*TFE82雙晶片級聯方案 代表了4D成像雷達的前沿技術。該解決方案從三個關鍵角度推動了技術進步:

一是出色的射頻前端傳感,4D成像毫米波雷達需要準確識別行人、自行車等小目標,要求感測器在長距離內能精確探測,並可靠區分小物體。優化後的射頻性能通過增強射頻鏈路預算、輸出功率、雜訊係數和相位雜訊,顯著提升了檢測能力和解析度。TEF82 RFCMOS汽車雷達收發器是一款高性能、單晶片、低功耗的解決方案,工作頻率為76GHz至81GHz,覆蓋整個汽車雷達頻帶。

4D Imaging Millimeter Wave Radar Equips Vehicles with Superhuman Vision
 

二是強大的資料處理能力,S32R41處理器提供的強大計算能力使雷達能夠即時處理大量資料,並生成準確的三維位置+速度的環境圖像。透過採用多輸入多輸出(MIMO)技術,雷達系統可以訪問更多的虛擬通道,從而大幅提高目標檢測和跟蹤的精度和範圍。

4D Imaging Millimeter Wave Radar Equips Vehicles with Superhuman Vision


三是創新的開發工具與環境,安富利還可提供天線參考、相應的雷達校準演算法以及友好的開發環境,使射頻工程師能夠輕鬆評估TEF82的射頻性能,演算法工程師也能高效地開發和驗證自己的演算法,加快開發進程。

隨著技術的不斷進步,下一代ADAS系統將不再僅僅依賴於單一感測器技術,而是會走向多技術融合的道路。4D成像雷達與攝影鏡頭、雷射雷達的智慧融合,將創造出更安全、更可靠的自動駕駛體驗。

未來的汽車將不再僅僅是交通工具,而是成為擁有“超強感知能力”的智慧夥伴。


 

 

 

Helpful Links

202601-汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹
202601-汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
2026年9月1日
隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
重新定義軟體定義時代下的車輛架構
2026年4月1日
來自汽車產業正在經歷的根本轉變—從傳統機械平台,進化為高度互聯、以軟體定義的智慧移動終端。
202601-汽車感知新時代!4D成像雷達讓車輛“看”得更透徹
相關活動

未找到相關活動