202609-48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
202609-48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵

汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,例如電動助力轉向系統、電動壓縮機、主動懸架系統以及線控底盤執行器。傳統12V電氣系統逐漸面臨供電能力與效率瓶頸,促使汽車產業加速尋找更適合未來車輛架構的新方案。

近年來,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。
 

從12V走向48V:不只是電壓提升,更是架構進化

48V其實並非全新的概念。早在2011年,歐洲汽車產業便已開始制定相關技術規範。然而受限於成本與供應鏈成熟度,48V系統長期僅應用於啟停系統、輕油電架構及部分底盤控制模組。

如今情況正在改變。

隨著智慧化功能持續增加,汽車電子系統功耗顯著攀升,加上部分新世代車型開始導入48V低壓架構,使得48V逐漸從輔助角色走向整車電氣架構核心。 

從技術角度來看,48V之所以受到青睞,在於它恰好位於功率、效率與安全性的最佳平衡點。
相較於12V系統,在相同電流條件下,48V可提供約四倍功率輸出,不僅能支援更多高功率負載,同時還能縮小線徑、減輕線束重量,進而提升車輛能效並釋放更多設計空間。 

另一方面,48V仍低於國際標準所認定的60V DC安全特低電壓門檻,因此能避免高壓系統所需的大量絕緣與防護設計,在安全與成本之間取得理想平衡。 
目前業界普遍採用48V主幹搭配12V支線的混合架構,透過高效率DC/DC轉換器達成新舊系統兼容,讓車廠能以較低風險逐步推動架構升級。
 

The Rise of 48V: A New Foundation for Software-Defined Vehicles
 

電壓提升帶來的新挑戰

然而,電壓升級不代表設計難度降低。

當系統由12V提升至48V後,功率元件所面臨的工作條件將顯著改變。MOSFET等功率半導體除了需要承受更高工作電壓外,也必須因應線束寄生電感所造成的瞬態電壓尖峰,因此耐壓規格通常需要從40V等級提升至75V甚至100V等級。 

但更高耐壓往往伴隨更高導通電阻與開關損耗。對工程團隊而言,如何在效率、散熱與可靠性之間取得最佳平衡,將成為48V產品開發的重要課題。 

因此,在設計初期即導入完整的元件評估與熱管理驗證機制,已成為許多車廠與Tier 1供應商的重要策略。
 

功能安全成為48V架構的核心議題

除了功率設計之外,功能安全(Functional Safety)也是48V系統發展過程中的另一項重要挑戰。

隨著車輛逐步邁向L3以上自動駕駛等級,轉向、制動與底盤控制等關鍵系統必須具備失效仍可持續運作(Fail-Operational)的能力。當主要供電路徑發生異常時,系統仍需維持正常運行,以確保行車安全。 

這使得48V電源架構從傳統單一路徑供電,逐漸演進至雙重冗餘設計。

透過eFuse實現故障隔離,並搭配理想二極體控制器進行主備電源切換,能夠有效提升系統韌性,降低單點故障帶來的風險。 

同時,48V電池管理系統(BMS)也不再只是獨立的電池監控模組,而需要與高壓電池、區域控制器及整車能源管理系統深度協同運作,以實現更智慧的能量調度與功率管理。
 

48V正逐步邁向主流

從目前產業發展趨勢來看,48V電氣系統已不再只是汽車電子的過渡方案,而正逐漸成為下一代智慧電動車的重要基礎架構。

它不僅能有效解決12V系統面臨的功率與效率限制,同時兼顧安全性、成本控制與功能擴充需求。 

隨著更多智慧底盤、線控制動、自動駕駛及先進舒適性功能陸續導入,48V生態系統的成熟度將持續提升。未來,如何在功率半導體、電池管理與功能安全之間取得最佳平衡,將成為汽車供應鏈共同關注的重要課題。
 

 

202609-48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
202609-48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當電機學會思考:Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節
2026年8月10日
將 Agentic AI導入嵌入式控制架構,不只是智慧控制的升級,更是在即時控制的基礎上,賦予系統決策能力、自我調整能力與情境感知能力,讓控制系統真正長出「會思考的大腦」。
202609-48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar