2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t

當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在 2026 年的智慧運算中心領域,市場仍持續競逐「GPU 數量、HBM 頻寬、液冷 PUE」。然而,到了機櫃實際交付階段,真正卡住進度的往往不是運算晶片,而是 GPU → NIC/SuperNIC → Switch 鏈路上那些看似不起眼的線纜、連接器與 Retimer。

隨著 800G 部署加速,1.6T 連接埠已開始在 ToR/Leaf 交換器上嶄露頭角,單通道速率也朝 200G PAM4 邁進,使板級走線的訊號完整性裕量被壓縮至極限。雖然「光進銅退」是長期趨勢,但目前的實際部署仍以機架內及相鄰機架優先採用 AEC(主動式電纜),跨機櫃排則由可插拔光模組主導;CPO/NPO 也正作為下一代演進方向,在領先廠商中加快驗證。在此趨勢下,唯有打通 IP&E 與光電互連生態,才能將「標稱頻寬」真正轉化為「有效吞吐量」。


AEC 與 Retimer:中短距互連的「效能放大器」

AI 叢集規模持續擴大,也帶來日益嚴峻的實體層挑戰:GPU 與 NIC/Switch 之間的互連距離不斷拉長,訊號速率則從 56G PAM4 演進至 100G PAM4,並持續朝 200G PAM4 邁進。在此背景下,傳統無源銅纜的衰減急遽增加,有效傳輸距離大幅縮短,已難以滿足機櫃內跨節點互連的鏈路裕量需求。

因此,中短距互連正從「無源」加速轉向「有源」。安富利以 Marvell DSP/Retimer 打造的 800G AEC 主動式電纜方案,支援高速 PAM4 訊號的重定時、均衡與補償,可有效延伸銅纜傳輸距離、提升鏈路穩定性,並支援 OSFP、QSFP-DD 等主流 800G 互連規格。
 

可插拔光模組與光互連:跨排互連的「頻寬走廊」

AEC 守住了機櫃內及相鄰機架的中短距互連,但 AI 叢集的規模遠不止於此。跨機櫃排的長距互連,以及 ToR 交換器上行至 Spine 的鏈路,仍是可插拔光模組的主要應用領域。

IP&E Is the Data Center’s “Hidden Bus

然而,隨著 1.6T 連接埠加速導入,光模組的技術路線也出現明顯分化。傳統搭載 DSP 的方案,在 1.6T 時代功耗已攀升至 25W,甚至達到 30W,散熱因而成為機箱設計的硬性限制。LPO(線性可插拔光模組)透過移除模組內的 DSP/Retimer,並將均衡功能交由主機 SerDes 處理,可大幅降低模組功耗;CPO(共封裝光學)則將光學引擎移至交換 ASIC 附近,進一步縮短電氣通道,降低長距離 PCB 走線造成的損耗。兩條路線的共同目標,都是降低每位元傳輸的功耗與延遲;代價則是更高的互通性要求、更嚴格的主機 SerDes 能力門檻,以及更複雜的維運與校準流程。

無論採用哪一種路線,光模組內部的控制與管理都承受更高壓力。AI 資料中心的頻寬利用率通常超過 80%,萬卡叢集若發生一次訓練回滾,損失可能高達數百萬元人民幣,對模組可靠性與可維護性提出極高要求。當速率從 800G 邁向 1.6T,模組 MCU 的時脈、儲存容量與通訊介面頻寬也必須同步升級。安富利合作夥伴 NXP 推出整合 I3C 功能的光模組控制 MCU,搭載兩顆 Cortex-M33 核心,運作頻率為 150MHz,SDR 模式下速率可達 12.5Mbps,為 AI 資料中心提供高效率且可靠的光互連基礎。
 

高速背板連接器:機框背板的「訊號軌道」

當互連速率邁向 112G PAM4,並朝 224G 世代演進時,訊號完整性的瓶頸也從線纜延伸至背板連接器。訊號經 PCB 走線抵達背板連接器時,阻抗不連續所引起的反射損耗,已成為限制系統位元錯誤率(BER)的關鍵因素之一。在 1.6T 連接埠密度下,接點間距持續縮小,串擾與插入損耗的控制難度也急遽上升。

多項挑戰疊加,使背板連接器成為 AI 叢集高速互連中最嚴峻的技術關卡之一。安富利正將對訊號完整性的深入理解,轉化為可實際部署的解決方案。針對 112G PAM4 世代,安富利與 Amphenol 合作推廣 ExaMAX2 背板連接器,並與 Molex 推進適用於 112G 應用的 Impulse 系列;面向 224G 演進,Amphenol Paladin HD 與 Molex 新一代 Inception 系列,則提供從 112G 升級至 224G 的路徑,為 GPU 叢集與交換器實現高頻寬、低延遲互連,提供實體層保障。
 

被動元件與供電:瞬態電流下的「穩壓防線」

在資料中心供電端,AI 處理器負載極高且動態變化劇烈,瞬時電流變化率(di/dt)可達每微秒數百安培,甚至上千安培。如此極端的瞬態響應,遠超過 PMIC(電源管理 IC)的閉迴路調節能力;在回授迴路生效之前,核心電壓就可能明顯下降。因此,必須在 GPU/TPU 的電源傳輸網路(PDN)中,就近配置高頻特性優異的 MLCC 與大容量儲能電容,形成多級並聯架構。這些本地儲能元件能在瞬態衝擊下快速釋放能量,填補 PMIC 的響應空窗期,確保核心電壓軌維持在嚴格的容差範圍內。

安富利供應多種被動元件,包括採用新型陽極材料的大容量電容及聚合物鉭質電容等,可有效提升 AI 加速卡在大電流瞬態下的供電穩健性。
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,這些看似位居邊緣的「配角」,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。

它們雖然不在運算規格表的中心位置,卻支撐著資料從晶片通往連接埠的每一段路徑。安富利所專注的,正是讓每一吋實體鏈路都能真正落地。


 

2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽車智慧化加速升級,48V電氣系統為何成為下一代架構關鍵
2026年9月1日
隨著軟體定義汽車(SDV)與智慧電動車快速發展,車輛正搭載越來越多高功率電氣設備,48V電氣系統正迅速從輕混動力輔助技術,演進為下一代智慧車輛的重要基礎設施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當電機學會思考:Agentic AI 與工業控制的三個關鍵環節
2026年8月10日
將 Agentic AI導入嵌入式控制架構,不只是智慧控制的升級,更是在即時控制的基礎上,賦予系統決策能力、自我調整能力與情境感知能力,讓控制系統真正長出「會思考的大腦」。
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar