2409-“聲”活新體驗
2409-“聲”活新體驗

“聲”活新體驗:AI聲紋識別技術,讓家更懂你

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

聲紋識別技術自20世紀四五零年代起步,最初應用於電話系統,並在21世紀迎來飛速發展。2011年,蘋果公司在Siri中引入聲紋識別功能,提升了公眾對這一技術的認知。如今,聲紋識別已實現毫秒級回應速度和高準確率。

聲紋,指的是語音中蘊含的、能表徵說話人特徵的音訊資料及其建立的語音模型。它類似於指紋,具有高度的唯一性。與專注於理解內容的語音辨識不同,聲紋識別關注的是“誰在說話”,因此也稱作說話人識別。

聲紋識別技術的崛起,正在為智慧家居領域注入新的活力。


聲紋識別:解鎖智能家居個性化的新鑰匙

在智能家居領域,聲紋識別技術能夠為我們帶來哪些改變呢?

個性化定制服務:每個人都有獨特的聲紋,透過聲紋識別,智能家居設備可以精準識別使用者身份,提供個性化的服務。

增強安全性:聲紋識別技術可以作為一種強有力的身份認證方式,有效防止未經授權的訪問。例如,您可以設置聲紋鎖,只有通過聲紋驗證的人才能解鎖智慧門鎖。

提升交互體驗:聲紋識別技術使得人機交互更加自然和便捷。您只需動動嘴,就能控制家中的各種設備,無需繁瑣的操作。

聲紋識別技術可以應用於各種智能家電,例如智慧音箱、智慧冰箱、智慧洗衣機、燈光、空調等等,實現個性化的設置和操作。

一句話就能控制全屋,你心動了嗎?然而,要將這些將概念轉化為產品並推廣上市並不容易。
 

AI Voice Recognition Technology in Your ‘Home Smart Home’


聲紋識別進家門:那些你不知道的“攔路虎”

聲紋識別技術作為一種生物識別技術,在家庭應用場景中有著廣闊的前景;然而,要實現大規模的商業化應用,還面臨著一些挑戰。

噪音干擾:家庭環境中存在各種各樣的背景雜音,如電視聲、音樂、寵物叫聲等,這些噪音會對聲紋識別的準確率產生干擾。因此,需使用先進的噪音抑制技術和聲音過濾演算法。

聲紋特徵變化:人的聲帶隨著年齡、健康狀況等因素的變化,聲紋特徵也會發生相應的變化。而且不同情緒下,人的聲音特徵也會有所差異,這可能導致識別錯誤,這就需要不斷改進聲紋識別演算法。

偽裝攻擊:攻擊者可以透過錄製目標人的聲音進行模仿,從而繞過聲紋識別系統。生成式人工智慧的發展,使得偽造語音往往更加貼近真實說話人語音,且更新換代快,對使用語音的相關系統造成威脅。近年來,抗攻擊鑑偽演算法和系統成為了業界關注的焦點。

設備相容性:不同的家庭設備可能有不同的聲紋識別標準和技術,如何實現跨設備的相容和一致性,保證系統的無縫體驗,是一大挑戰。

在智能家居領域,安富利深耕物聯網領域多年,擁有豐富的標準認證經驗。安富利可為您提供一站式解決方案,涵蓋EnOcean、KNX®、Thread、LonWorks 和 BACnet 等多種主流標準,以及藍牙、Wi-Fi等無線通訊技術。我們的專家團隊將為您量身定制標準化解決方案,確保您的產品符合全球市場要求,加速產品上市。

隱私保護:聲紋識別涉及個人的生物特徵資料,如何保護使用者的隱私和資料安全是一個重要問題。必須採取有效的加密和安全措施,以防止資料洩露或濫用。

安富利的專家團隊會在加密選項當中為您做出詳細的解答,包括公共金鑰和私密金鑰的差異與適用場景,確保您的資料傳輸安全可靠。無論是對於有線還是無線連接,我們都能為您找到最合適的解決方案。

產品開發週期長:智能家居產品開發涉及多個環節,從硬體設計到軟體發展,再到系統集成,每個環節都可能耗費大量的時間和精力。

安富利豐富的產品線選型、開發工具和專業的技術支援,可以為您快速搭建原型系統,縮短您的產品開發週期。藉助安富利的專業知識和豐富的資源,已有不少客戶成功將開發週期縮短了50%。

AI Voice Recognition Technology in Your ‘Home Smart Home’


安富利可以提供打造應用所需的技術選擇:讓您設計帶有各種元件的電路板,如處理器、模擬器和連接器。若您傾向於嵌入式系統構造模組,我們可提供具備不同外形規格和性能選擇的線路板、無線和附加模組。若您的重點是開發智慧財產權 (IP) 且需要硬體設備來運行代碼,我們可提供各種各樣的伺服器或集成系統,滿足您的需求。

作為您的可靠合作夥伴,安富利將為您提供全方位的支持,幫助您克服諸如聲紋識別這樣創新的智能家居在開發過程中的種種挑戰,加速產品上市。

 

Helpful Links

2409-“聲”活新體驗
2409-“聲”活新體驗
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
氫能HVAC:寬禁帶半導體賦能下的能源新範式
2026年5月1日
在全球碳中和目標與能源轉型的大背景下,建築與工業領域的能源自主化已成為重要發展趨勢。用氫能驅動冷暖——這不僅是技術的進化,更是一場能源邏輯重構。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,
2409-“聲”活新體驗
相關活動

未找到相關活動