202605-氫能HVAC
202605-氫能HVAC

氫能HVAC:寬禁帶半導體賦能下的能源新範式

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在全球碳中和目標與能源轉型的大背景下,建築與工業領域的能源自主化已成為重要發展趨勢。其中,供應暖氣、通風與空調(HVAC)系統作為“能耗大戶”,其能源供給方式的變革尤為關鍵。用氫能驅動冷暖——這不僅是技術的進化,更是一場能源邏輯重構。

The Business Research Company報告顯示:HVAC市場規模已從2024年的15.8億美元躍升至2025年的19.1億美元,預計到2030年將達到48.7億美元,複合年增長率高達20.5%。其核心驅動力直指兩大時代命題:可再生能源的普及,以及對高靈活性、低碳排的分散式能源的迫切需求。
 

把“電網”從牆上拆下來

在建築能耗中,HVAC系統往往佔據最大頭,而氫能的介入,正在改變這一局面。傳統HVAC系統的宿命是“拴在電網上”。但氫動力可擕式HVAC的出現,讓“移動的空調”不再只是概念。

其核心技術路徑有二:氫燃料電池和氫燃燒。前者通過電化學反應將氫能轉化為電能,驅動壓縮機與風機;後者則直接利用氫氣燃燒提供熱量。相比柴油發電機驅動的傳統設備,氫動力HVAC實現了真正的接近零碳排放。

這意味著,在施工現場、戶外活動、應急救災等場景中,冷暖供應不再依賴長距離電纜和化石燃料,能源自主權顯著提升。
 

技術賦能:讓氫能穩定、高效、智慧的關鍵三要素

要實現氫能HVAC的穩定、高效、小型化,底層技術遠比想像中複雜。以下是幾個決定性的技術突破:
 

1.寬禁帶半導體:高效率轉換的“基石”。

氫燃料電池輸出的是直流電,而HVAC系統中的壓縮機和風機通常需要交流驅動。這一環節的效率損耗直接決定了整機能用多久。

碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)等寬禁帶半導體正在成為這個環節的“關鍵先生”。相比傳統矽基器件,其開關損耗更低、耐壓更高、熱性能更好,能量轉換效率更高。

寬禁帶器件的選型與散熱設計,是保障系統長期可靠性的關鍵。安富利不僅能提供來自英飛淩等領先供應商的前沿產品,更能基於豐富的應用經驗,為客戶提供優化的拓撲設計與熱管理方案參考。
 

2.高密度隔離電源:安全與緊湊的“平衡術”

在氫能HVAC電源系統中,安全隔離和高功率密度是一對需要同時解決的矛盾。以安富利合作夥伴英飛淩的CoolSET™ 系統級封裝(SiP)方案為例:它將800V CoolMOS™開關管、零電壓開關(ZVS)主控制器和次級同步整流控制器集成在一個小型SMD封裝中,通過CT Link技術實現隔離通信。

ZVS反激拓撲的引入顯著降低了開關損耗,同時改善了電磁干擾(EMI)性能,在小型封裝內實現高達60W的功率輸出,效率超過94%。
 

3. 智慧感知與控制:按需供能的“智慧腦”

可擕式HVAC的核心價值之一是“按需供能”——人在哪,冷暖跟到哪。傳統紅外感測器在高溫或靜態場景下易失靈,導致能源浪費。

而60GHz毫米波雷達感測器給出了一個更優解。以英飛淩XENSIV™系列為例,它集成了硬體加速器和自主運行能力,能精確識別微動、存在檢測甚至人員跟蹤,同時功耗極低。在氫能HVAC中,它可以讓系統在無人時自動降頻,將有限的氫能用在刀刃上,延長續航時間。

所有上述技術的落地,都繞不開功率半導體和智慧感測器。

寬禁帶材料器件負責高效的能量轉換與分配,確保氫燃料電池有限的輸出不被白白浪費;雷達感測器與AI演算法結合,則讓系統具備了“感知”與“預判”能力——不只是回應當下的溫度變化,還能預測環境趨勢並提前調整運行策略。
 

不僅是動力源切換,更是邏輯重構

氫能可擕式HVAC的成熟,絕非單一技術的勝利,而是功率半導體、智慧傳感、控制架構、熱管理及系統集成的複雜協同。

安富利通過與英飛淩等全球頂尖合作夥伴的深度合作,將寬禁帶功率器件、高密度隔離電源、智慧雷達感測器等原本應用于高端工業領域的前沿技術,逐步引入針對氫能HVAC場景的高可靠性、可量產、具成本效益的解決方案。

當這些技術被巧妙地封裝進一台可移動設備中,冷暖的自由,便不再被一根電纜束縛。

 

202605-氫能HVAC
202605-氫能HVAC
相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI“吃電”狂潮下的破局者:高性能電源管理技術
2025年11月15日
儘管全球電網現代化進程複雜,但借助數位化等手段正逐步克服挑戰。未來,AI資料中心將成為智慧能源管理標杆,為AI進化打穩根基。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗
2025年4月15日
面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利推出的AVT9152 模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,
202605-氫能HVAC
相關活動

未找到相關活動