2410-「スマートホーム」における AI音声認識技術
2410-「スマートホーム」における AI音声認識技術

「スマートホーム」における AI音声認識技術

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

1940年代から1950年代に登場した音声認識技術は、当初電話システムに使用され、その後21世紀になって急速に発展するようになりました。2011 年に Apple社 が Siri を発表したことで、この技術は普及しました。現在、音声認識はミリ秒単位の応答速度と高い精度を実現しています。

音声認識に使用される声紋とは、話者の声の特徴を表すオーディオ・データと、このデータを使用して構築された音声モデルを指します。指紋と同様に、ほぼすべての声紋は一意です。ただし、音声認識は音声の内容を理解することに重点を置いているのに対し、音声認識は話者の身元に重点を置いています。そのため、話者認識とも呼ばれています。

音声認識技術の台頭は、スマートホーム分野に新たな活力をもたらしています。

AI Voice Recognition Technology in Your ‘Home Smart Home’


音声認識: スマートホームのパーソナライゼーションを実現する新たな鍵

スマートホームにおける音声認識がもたらす進化をいくつかご紹介します。

パーソナライズされたカスタマイズサービス:誰もが固有の声紋を持っています。声紋による音声認識を通じて、スマートホームデバイスはユーザーの身分を正確に識別し、パーソナライズされたサービスを提供できます。

セキュリティ強化:音声認識技術は、不正アクセスを効果的に防止するための強力なID認証方法として使用できます。たとえば、声紋認証に合格した人だけがスマートドアロックを解除できる音声ロックを設定できます。

インタラクティブな体験の向上:音声認識技術により、人と機械のやり取りがより自然で便利になります。言葉を発するだけで家中のさまざまなデバイスを制御でき、面倒な操作は必要ありません。

音声認識技術は、スマートスピーカー、スマート冷蔵庫、スマート洗濯機、照明、エアコンなどのさまざまなスマート家電に応用でき、パーソナライズされた設定や操作を実現します。

たった一言を発するだけで家全体を制御できると聞くと、期待が高まることでしょう。しかし、こうしたコンセプトを製品化し、市場に投入することは容易ではありません。

AI Voice Recognition Technology in Your ‘Home Smart Home’


家庭への音声認識の導入:あなたの知らない「障害」

生体認証技術として、音声認識技術は家庭での応用シナリオにおいて幅広い可能性を秘めています。しかしながら、大規模な商業用応用を実現するには、まだいくつかの課題があります。

ノイズ干渉:家庭環境には、テレビの音、音楽、ペットの鳴き声など、さまざまな背景雑音が存在しており、これらの騒音は、音声認識の精度に影響を及ぼします。このため、高度なノイズ抑制技術と音声フィルタリングアルゴリズムが必要となります。

声紋の特徴の変化:人の声帯は年齢や健康状態などの要因によって変化するため、声紋の特徴もそれに応じて変化します。さらに、感情が異なると人の声の特徴も異なるため、認識エラーが発生する可能性があり、音声認識アルゴリズムの継続的な改善が必要となります。

なりすまし攻撃:攻撃者は、ターゲットとなる人物の声を録音し、それを模倣することで、音声認識システムを回避できます。生成AI(人工知能)の発達は、しばしば実際の話者の音声により近い偽造音声を生み出すことにつながり、しかも更新が早いため、音声を使用する関連システムに脅威を与えています。近年、攻撃・偽造対策のアルゴリズムとシステムが業界の注目を集めています。

デバイスの互換性:ホームデバイスによって音声認識の基準や技術が異なる場合があり、シームレスなシステム体験を保証するために、デバイス間の互換性と一貫性を実現することが大きな課題となっています。

スマートホーム分野において、アヴネットはIoTに長年深く関わっており、規格認証における豊富な経験を有しています。アヴネットは、EnOcean、KNX®、Thread、LonWorks、BACnetなどのさまざまな主流規格や、BluetoothやWi-Fiなどの無線通信技術を網羅するワンストップソリューションを提供しています。当社の専門家チームは、お客様の製品がグローバル市場の要件を満たし、市場投入までの時間を短縮できるよう、カスタマイズ・標準化されたソリューションを提供します。

プライバシー保護:音声認識には個人の生体認証データが含まれており、ユーザーのプライバシーとデータセキュリティをどのように保護するかが重要な問題となっています。データの漏洩や悪用を防ぐため、効果的な暗号化とセキュリティ対策を講じる必要があります。

アヴネットの専門家チームは、データ送信の安全性と信頼性を確保するために、公開鍵と秘密鍵の違いや適用可能なシナリオなど、暗号化オプションに関する詳細な回答を提供します。有線接続、無線接続を問わず、当社はお客様に最適なソリューションを提供します。

長い製品開発サイクル:スマートホーム製品の開発には、ハードウェア設計からソフトウェア開発、システム統合に至るまで、さまざまな側面があり、各側面に多くの時間と労力が費やされる可能性があります。

アヴネットの豊富な製品ライン、開発ツール、専門的な技術サポートにより、プロトタイプシステムを素早く構築し、製品開発サイクルを短縮できます。アヴネットの専門知識と豊富なリソースにより、多くのお客様が開発サイクルを50%短縮することに成功しています。

アヴネットは、プロセッサ、エミュレータ、コネクタなど、さまざまなコンポーネントを搭載した回路基板の設計を可能にし、アプリケーションの構築に必要なテクノロジーの選択肢を提供します。当社では、組み込みシステム用のモジュール構築をご希望のお客様向けに、さまざまなフォームファクタと性能オプションの回路基板、ワイヤレス、およびアドオンモジュールを提供しています。また、当社では、知的財産(IP)開発に重点を置き、コードを実行するためのハードウェアが必要なお客様向けに、そのニーズに合わせたさまざまなサーバーや統合システムを提供しています。

アヴネットは、お客様の信頼できるパートナーとして、音声認識などの革新的なスマートホーム開発プロセスにおけるさまざまな課題を克服し、製品の市場投入までの時間を短縮するための包括的サポートを提供します。

 

お役立ちリンク

2410-「スマートホーム」における AI音声認識技術
2410-「スマートホーム」における AI音声認識技術
関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
アヴネット、IoMT技術革新の推進により、診療やヘルスケアモデルの変革と開発をサポート
2025年1月15日
アヴネットは、技術革新のリーダーとして、IoMTの無限の可能性を追求し続け、よりスマートで接続性の高い医療・ヘルスケアの構築に貢献してまいります。
2410-「スマートホーム」における AI音声認識技術
関連イベント
関連イベントはありません