2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t

当AI集群冲上1.6T:别只盯GPU,IP&E才是数据中心的“隐形总线”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

2026年的智算中心圈,大家还在卷“GPU张数、HBM带宽、液冷PUE”。但实际在机柜交付那一刻,卡住进度的往往不是算力芯片,而是GPU→NIC/SuperNIC→Switch这条链路上那几根“不起眼”的线缆、连接器和Retimer。

随着800G部署提速,1.6T端口已在ToR/Leaf交换机上崭露头角,单通道速率迈向200G PAM4,板级走线的信号完整性裕量被压缩至极限。而“光进铜退”是长期趋势,当下真实部署情况是:机架内及相邻机架优先采用AEC(Active Electrical Cable),跨机柜排场景则交由可插拔光模块主导,CPO/NPO作为下一代演进方向正在头部厂商中加速验证。此趋势下,谁把IP&E和光电互连生态打通好,谁才能把“标称带宽”变成“有效吞吐”。
 

AEC与Retimer——中短距互联的“性能放大器”

AI集群规模的持续扩张,正带来一项日益严峻的物理层挑战:GPU与NIC/Switch之间的互联距离不断拉长,而信号速率也从56G PAM4演进至100G PAM4,并正向200G PAM4迈进。在此背景下,传统无源铜缆的衰减急剧加剧,有效传输距离被大幅压缩,已难以满足机柜内跨节点互联的链路裕量需求。

因此,中短距互联正从“无源”向“有源”加速演进。安富利基于Marvell DSP/Retimer打造的800G AEC有源电缆方案,支持高速PAM4信号的重定时、均衡与补偿,有效提升铜缆传输距离与链路稳定性,并适配OSFP、QSFP-DD等主流800G互连形态。
 

可插拔光模块与光互联——跨排互连的“带宽走廊”

AEC守住了机柜内和相邻机架的中短距阵地,但AI集群的规模远不止于此。跨机柜排的长距互连,以及ToR交换机上联Spine的链路,依然是可插拔光模块的绝对主场。
 

IP&E Is the Data Center’s “Hidden Bus

然而,随着1.6T端口加速上量,光模块的技术路线出现明显分化。传统带DSP的方案功耗在1.6T时代已攀升至25W甚至30W量级,散热成为机箱设计的硬约束。LPO(线性可插拔光模块)通过移除模块内的DSP/Retimer、将均衡交由主机SerDes承担,可大幅降低模块功耗;CPO(共封装光学)则将光学引擎推进到交换ASIC近旁,进一步缩短电通道、消除长距离PCB走线带来的损耗。两条路径的共同指向,是将每比特传输的功耗与延迟降下来——代价是更高的互通性要求、更严苛的主机SerDes能力门槛,以及更复杂的运维与校准流程。

无论走哪条路径,光模块内部的控制管理都在承受更高压力。AI数据中心带宽利用率普遍超过80%,一次万卡集群训练回滚损失可达数百万元,这对模块的可靠性和可维护性提出了极致要求。速率从800G走向1.6T,模块MCU的主频、存储容量和通信接口带宽必须同步升级。安富利的合作伙伴NXP推出了集成I3C功能的光模块控制MCU,搭载两颗Cortex-M33内核,运行频率为150MHz,SDR模式下速率可达12.5Mbps,为AI数据中心提供了高效、可靠的光互联底座。
 

高速背板连接器——机框背板的“信号铁轨”

当互联速率迈向112G PAM4并朝向224G代际演进时,信号完整性瓶颈从线缆延伸至背板连接器。信号经PCB走线抵达背板连接器时,阻抗不连续引发的反射损耗已成为制约系统误码率(BER)的关键因素之一。在1.6T端口密度下,触点间距持续微缩,串扰与插入损耗管控难度急剧上升。

这些挑战的叠加,使背板连接器成为AI集群高速互连中最为严峻的技术关口之一。安富利正将其对信号完整性的深度理解,转化为可落地的解决方案——面向112G PAM4代际,携手安费诺推广ExaMAX2背板连接器,并联合Molex推进面向112G应用的Impulse系列;而面向224G演进,安费诺的Paladin HD与Molex的新一代Inception系列则提供了从112G向224G升级的路径,为GPU集群和交换机实现高带宽、低时延互连提供物理层保障。
 

被动元件与供电——瞬态电流下的“稳压防线”

在数据中心的供电侧,AI处理器负载极重且动态变化剧烈,瞬时电流斜率(di/dt)可达数百乃至上千A/μs。这种极端瞬态响应远超PMIC(电源管理芯片)的闭环调节能力,在反馈环路生效前,核心电压即会发生显著跌落。为此,必须在GPU/TPU的电源分配网络(PDN)中就近部署高频特性优异的MLCC与大容量储能电容组成的多级并联架构。这些本地储能元件可在瞬态冲击下迅速释能,填补PMIC响应空窗期,确保核心电压轨稳定在严苛的容差范围内。

安富利供应一系列被动元件如采用新型阳极材料的大容量电容、聚合物钽电容等,能够有效提升AI加速卡在大电流瞬态下的供电鲁棒性。

算力芯片定义了性能的“天花板”,而IP&E则决定了它能否在极限负载下稳固不坠。从AEC铜缆到LPO光模块,从背板连接器到被动器件,这些看似边缘的“配角”,恰恰构成了1.6T时代数据流动的真实路基。

它们不占据算力规格表的中心位,却撑起了算力从芯片走向端口的每一寸通路。安富利所聚焦的,正是将这每一寸物理链路,都落到实处。
 


 

2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当电机学会“思考”——Agentic AI与工业控制的三个关键环节
2026年8月10日
将Agentic AI(代理式人工智能)引入嵌入式控制架构,不仅是智能控制的升级,更是在实时控制的基础上,赋予系统决策能力、自适应性与情境感知,让控制系统真正“长出大脑”。
2026010-when-ai-clusters-reach-1_6t
相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会