202604-重新定义软件定义时代下的车辆架构
202604-重新定义软件定义时代下的车辆架构

重新定义软件定义时代下的车辆架构

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

ECU 架构演进、车载网络升级与智能移动新机遇

根据 Future Market Insights 最新预测,全球汽车电子控制单元(ECU)市场规模将从 2025 年的 690 亿美元,增长至 2035 年超过 1,200 亿美元,年复合增长率达 5.7%。

这一增长并非单一技术推动,而是源于汽车产业正在经历的一场深刻转型—— 汽车正从以机械为核心的交通工具,演进为以软件定义的智能移动平台。
 

ECU 正在成为智能汽车的“中枢系统”

在软件定义汽车(Software Defined Vehicle, SDV)趋势下,ECU 的角色正在发生根本变化。它不再只是执行单一控制功能的硬件单元,而是逐步演变为:

  • 智能计算节点
  • 高速数据交换枢纽
  • 软件功能与服务的运行平台

无论是 ADAS、自动驾驶,还是车载信息娱乐系统,ECU 架构设计与系统整合能力,正成为决定车辆智能化水平的关键因素。
 

从分布式 ECU 到 Zonal Architecture:架构演进的必然趋势

在过去数十年中,汽车电子系统快速扩张。一辆车内曾搭载 150 个以上 ECU,每个单元各司其职、彼此互动有限。

这种分布式架构虽然推动了功能增加,但也带来了明显挑战:

  • 线束复杂、整车重量上升
  • 系统成本高、维护困难
  • 功能扩展与升级弹性受限

因此,产业正加速迈向 区域架构(Zonal Architecture)。通过以汽车以太网作为高速骨干网络,将多个功能整合至区域控制器或中央计算单元,不仅显著降低系统复杂度,也为软件化与 OTA 升级奠定基础。

在这一架构下,车辆功能可以更灵活地以软件服务形式部署与迭代,加快创新节奏,并支撑自动驾驶等长期发展目标。
 

车载网络升级:汽车以太网、TSN 与高速专用协议

ECU 架构整合的实现,离不开车载网络能力的同步进化。

随着 ADAS 与自动驾驶应用对数据带宽与实时性的需求大幅提升,传统 CAN 总线已难以满足系统要求。汽车以太网(Automotive Ethernet) 凭借高带宽与成本优势,逐渐成为新一代车载网络核心。其中,时间敏感网络(TSN) 技术,能够提供确定性通信能力,是支持安全关键应用(如自动驾驶决策与控制)的关键基础。

与此同时,针对特定高速影像与显示需求,产业也发展出专用通信协议。例如 MIPI A PHY,可在非屏蔽双绞线条件下,实现高达 16Gbps 的高速数据传输,并原生支持摄像头(CSI 2)与显示接口(DSI 2),为 ADAS 传感器与显示系统提供高效、专属的数据通道。
 

The Software Defined Vehicle Era


不止乘用车:非道路车辆的 ECU 智能化浪潮

ECU 技术演进的影响,正快速延伸至农业、采矿与工程机械等非道路车辆领域。

这类车辆通常面临:

  • 恶劣作业环境
  • 多任务并行控制需求
  • 高可靠性与长生命周期要求

以现代农业播种机为例,其 ECU 系统需整合:

  • 卫星导航与自动驾驶
  • 发动机与液压系统控制
  • 作业参数动态调整

同时,还需将作业数据实时上传至管理系统,实现从设备到作业流程的全面数字化与智能化。

这对 ECU 的计算性能、网络可靠性与软件适配能力,提出了更高要求。
 

Avnet 的产业角色:连接硬件、软件与智能移动生态

在汽车产业加速迈向软件定义时代的关键阶段,Avnet(安富利) 深度参与 ECU、ADAS 与车载网络相关技术布局,为客户提供从核心硬件到系统层解决方案的全方位支持。

在 ADAS 领域,Avnet 协助客户整合与开发:

  • 高性能 MCU、MPU 与 PMIC
  • 摄像头模组、雷达系统与车载以太网连接
  • 驾驶员监控系统与传感器融合应用

通过结合先进算法、系统架构与功能安全设计,Avnet 支持客户构建符合高等级安全要求的智能汽车解决方案。

在产业智能化转型的关键时期,Avnet 持续与全球生态伙伴合作,推动技术创新与应用落地,协助汽车与非道路车辆产业,共同迈向自动驾驶与智能移动的新阶段。
 

 

 

 

 

 

 

202604-重新定义软件定义时代下的车辆架构
202604-重新定义软件定义时代下的车辆架构
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
巧妙分离电气通路与散热通路Q-DPAK顶部散热实现极致功率密度
2026年3月1日
样品免费申请中。英飞凌CoolSiC™ MOSFET 1200V G2系列适用于电动汽车充电、光伏、UPS、固态断路器、工业驱动及AI等领域。
202604-重新定义软件定义时代下的车辆架构
相关活动

Plugin:Localize provider="Global Asset Library/Localizations/General" key="No+related+events+found"]