202602-无线传感技术如何开启“无感时代”
202602-无线传感技术如何开启“无感时代”

厘米级定位+意图预判:无线传感技术如何开启“无感时代”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

当你双手提着购物袋走向地下停车位置时,你的车灯悄然亮起,迎宾光毯在地面展开。走近时,驾驶侧车门轻轻解锁;到车尾,后备箱自动弹开——无需钥匙或触碰手机。 

这并非单一技术的独角戏,而是一场由蓝牙、Wi-Fi、UWB和IMU等无线和传感技术共同演绎的一曲“交响乐”。它们各司其职,协同工作,让智能设备精准感知空间、理解场景,甚至预判你的意图。
 

定位与唤醒——BLE的低功耗“耳语”

这场协同作业始于低功耗蓝牙的“轻声唤醒”。它像一位永远待机却功耗极低的守护者,当搭载BLE的手机或智能手表进入车辆10-30米范围时,车辆与设备便通过持续的广播信号建立起微连接。

在消费电子领域,从无线耳机、智能手环到智能门锁,BLE早已是那个默默在后台维持连接的功臣。其首要任务并非精准定位,而是高效识别与唤醒,告诉系统:“一位已授权用户正在靠近。”
 

精准测距与空间感知——UWB与蓝牙信道探测(Channel Sounding)的“厘米级对话”

一旦被BLE唤醒,系统就要知道:“用户到底在哪?想做什么?”这时就需要能进行厘米级精度对话的技术了。

超宽带技术(UWB)像一个“雷达”,通过计算两个设备间无线电波的飞行时间测量距离,定位精度可达厘米级。在汽车场景,它能精确判断用户站在主驾门、副驾门还是后备箱旁,实现无感且安全的车门解锁与个性化迎宾;还能有效抵御中继攻击。

作为蓝牙家族新锐,蓝牙信道探测(CS)技术则提供了一条高精度的新路径。它利用多个频道的相位信息测距,实现分米至厘米级精度。其优势在于可复用现有蓝牙硬件,以更低成本在更多设备上普及高精度定位能力。
 

姿态、意图与无缝切换——IMU和Wi-Fi的“情景理解”

知道了精确位置,下一步是理解姿态与意图。这时,惯性测量单元(IMU)开始发挥作用。手机或手表里的IMU通过陀螺仪和加速度计,能感知到你正在步行、奔跑,还是抬手看表。结合位置信息,系统可以判断出用户正走向后备箱,可能手上提着重物。

Wi-Fi则在其中扮演了“高速数据通道”和“大范围定位锚点”的双重角色。当你从家中走向车库,手机从家庭Wi-Fi网络切换到车辆Wi-Fi热点,实现无缝衔接;还能在室内辅助判断房间级位置,与BLE粗定位形成互补。

应用协奏曲:从汽车到全场景的智能融合

这套协同逻辑正从高端汽车迅速扩展到整个消费电子与物联网领域:

智能家居:当你揣着手机走到家门口,BLE唤醒智能门锁,UWB精确判定位置后将门自动打开。进入客厅,Wi-Fi网络自动切换,IMU感知到人体坐下动作,灯光便自动调至舒适模式。

AR/VR与室内导航:在大型商场或博物馆,BLE信标提供区域唤醒与粗定位,UWB或蓝牙CS实现厘米级精度定位或店铺导航,IMU则保证连续姿态追踪。

资产追踪与人员管理:在工厂或仓库,附在重要工具或资产上的标签,通过BLE广播自身存在状态、UWB汇报精确位置、IMU上报是否被移动或跌落,实现全流程精细化管理。
 

打造“透明无感”的核心体验

这场技术交响乐的核心目标是创造一种“透明无感”的极致体验。未来,技术将进一步融合,或出现多技术集成的单芯片解决方案,进一步降低功耗与成本。同时,端侧AI将使设备能够本地化处理传感器融合数据,更智能地学习用户习惯,在保护用户隐私的前提下预判需求。

以蓝牙技术演进为例,蓝牙信道探测作为蓝牙6.0的核心新特性,正将传统连接技术带入厘米级精确定位新纪元。安富利携手生态伙伴,为开发者提供从芯片到解决方案的全栈支持。例如,Nordic半导体率先推出的nRF54L15系列SoC,以及恩智浦半导体针对汽车与工业物联网优化的MCX W72/KW47无线MCU系列,均原生支持这一前沿功能。

Wireless sensing technologies usher in the seamless era
nRF54L15开发套件 


安富利不仅提供硬件,还通过配套SDK、开发工具包及专业技术支持,帮助开发者解决天线配置、功耗优化与核心测距算法集成等关键问题,确保其产品在互操作性与性能上达到最佳平衡。
 

Wireless sensing technologies usher in the seamless era


当技术协同臻于完美时,体验将变得无比自然:空间会理解你,设备会辅助你,而你,将完全感受不到复杂技术交织的存在。这就是无线传感技术协同工作所指向的未来——更加智能、流畅的数字物理融合世界。


 

 

 

Helpful Links

202602-无线传感技术如何开启“无感时代”
202602-无线传感技术如何开启“无感时代”
相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
利用UWB和IMU技术实现指向性遥控器
2025年8月14日
安富利北京实验室利用TDK IMU和村田UWB模组,UWB模组内置NXP SR150 UWB芯片
202602-无线传感技术如何开启“无感时代”
相关活动
安富利与英飞凌 5G 基础设施建设 / 应用网络研討會
Date: 2020年6月23日
Location: 网络研讨会